Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
工具/软件:
大家好!
我正在校准 BQ35100、以便与 8500mA Li-SoCl2 电池(Jauch ER26500J-T、但使用 EVE ER26500_cc1804002 ChemID 0620 作为化学物质,因为这是最接近的电池)配合使用 。
按下 UNSEAL_FULL_ACCESS 命令和 CAL_TOGGLE 来启用校准、此时我能够校准电压和电流、校准都很好。
但在尝试校准温度时、无论我在框中输入的值是多少、都会得到“校准 — 计算得出的内部温度传感器校正超出范围“错误。
正如我计划使用内部温度传感器时、我没有任何连接到 TS 引脚的内容。


寄存器:除非芯片复位/通电/断电、否则内部温度不会更新。这似乎是一个合理的值、但未经校准。
另一个温度设置为–39.1°C、对它不会发生任何变化。


为什么温度显示为–39.1 摄氏度、以及为什么任何“施加的温度“值超出范围?
我通过 I2C 使用 EV2400 版本 0.18、并已 分别尝试使用电池化学物质 1089 和 1181 的 BQSTUDIO 版本 1.3.101 和 1.3.128。

任何帮助都将非常感谢,谢谢。