This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQSTUDIO 校准 — 计算的(内部)温度校正超出范围

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574139/bq35100-bqstudio-calibration---calculated-internal-temperature-correction-is-out-of-range

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

大家好!

我正在校准 BQ35100、以便与 8500mA Li-SoCl2 电池(Jauch ER26500J-T、但使用 EVE ER26500_cc1804002 ChemID 0620 作为化学物质,因为这是最接近的电池)配合使用 。

按下 UNSEAL_FULL_ACCESS 命令和 CAL_TOGGLE 来启用校准、此时我能够校准电压和电流、校准都很好。

但在尝试校准温度时、无论我在框中输入的值是多少、都会得到“校准 — 计算得出的内部温度传感器校正超出范围“错误。

正如我计划使用内部温度传感器时、我没有任何连接到 TS 引脚的内容。

寄存器:除非芯片复位/通电/断电、否则内部温度不会更新。这似乎是一个合理的值、但未经校准。

另一个温度设置为–39.1°C、对它不会发生任何变化。

为什么温度显示为–39.1 摄氏度、以及为什么任何“施加的温度“值超出范围?

我通过 I2C 使用 EV2400 版本 0.18、并已 分别尝试使用电池化学物质 1089 和 1181 的 BQSTUDIO 版本 1.3.101 和 1.3.128。

任何帮助都将非常感谢,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、是否有任何更新? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要更改您使用的热敏电阻、现在您使用的是外部热敏电阻、请将其翻转为内部热敏电阻。

    此致、

    Diego