请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756主题中讨论的其他器件:BQ25822、 BQ25750
支持、
我们希望在输入源无法处理所需电流的情况下、反向模式能够覆盖正向模式。 我们有一个用于保护输入源的理想二极管。 这是否就像将 ACUV 连接到微控制器的 GPIO(该 GPIO 在正向模式下将 ACUV 驱动至 3.3V、在进入反向模式时驱动至 0V(使用一些 I2C 配置)一样简单? 在反向模式下、ACUV 将被设置回 3.3V。 那么从反向模式切换回正向模式是否只需要通过 I2C 禁用反向模式?
从数据表中可以看出这是合理的、但我们不确定是否遗漏了一些内容。
编辑:ACUV 拼写错误、可能会引起混淆。