This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:正向至反向模式转换和反向

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25822, BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579699/bq25756-forward-to-reverse-mode-transition-and-back

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25822BQ25750

支持、

我们希望在输入源无法处理所需电流的情况下、反向模式能够覆盖正向模式。 我们有一个用于保护输入源的理想二极管。 这是否就像将 ACUV 连接到微控制器的 GPIO(该 GPIO 在正向模式下将 ACUV 驱动至 3.3V、在进入反向模式时驱动至 0V(使用一些 I2C 配置)一样简单? 在反向模式下、ACUV 将被设置回 3.3V。 那么从反向模式切换回正向模式是否只需要通过 I2C 禁用反向模式?

从数据表中可以看出这是合理的、但我们不确定是否遗漏了一些内容。

编辑:ACUV 拼写错误、可能会引起混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您的输入和输出要求是什么?

    我们有一个应用手册、该应用手册详细介绍了如何使用 BQ25822:e2e.ti.com/.../sdaa092.pdf 实现此类设计

    如果您有任何问题、敬请告知

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们设计的最大负载为 60W。 该输入用于在任何额定电流下处理 5V 至 20V 电压、因此我们需要能够在正向和反向模式之间手动切换。 查看您提供的文档后、操作 ACUV 引脚是控制正向和反向模式的有效方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我们的设计最大负载为 60W。 该输入用于在任何额定电流下处理 5V 至 20V 电压、因此我们需要能够在正向和反向模式之间手动切换。 通过查看您提供的文档、操作 ACUV 引脚是控制正向和反向模式的有效方法。

    感谢您的澄清、

    •  BQ25822 是一款仅降压充电器、可能不适合您的设计(基于您的输入要求)。
    • BQ25756 也不建议使用、因为它没有 AUTO_REVERSE 模式。
    • BQ25750 — 我认为 BQ25750 适用于您的设计、并且可以在不需要 th ACFET /BATFET 时移除该器件。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    基督教