This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:2020 年 1 月 TRM 出现多个错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566363/bq28z610-r1-multiple-errors-in-january-2020-trm

器件型号:BQ28Z610-R1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 Battery Team、我有一位客户在使用 BQ28Z610-R1 时遇到问题。  他们看到 TRM 中存在问题。 我在此引用电子邮件:

“我目前正在为 bq28z610-R1 电量监测计准备数据闪存参数、但我看到 TRM 中有多个错误。 我使用的是 2020 年 1 月开始的版本。 这是最新的吗?

第 13.3 节“设置“中缺少 IO config 和 Mfg Status Init、因此没有每个位的详细功能。

IT Gauging 配置显示默认为 0xD4DE、二进制为 1101 0100 1101 1110。 不过、说明说位 15:13 是保留位。 保留位应设置为 0、正确吗?

根据 TRM、Temperature Enable 默认值为 0x03、但说明称位 0 默认设置为 0、这毫无意义。

对于 Cell Balancing Config、第 13.4.10 节规定每个 mAh 电池 1 的平衡时间默认为 367、电池 2 为 514、但表 14-1 分别说明了其 354 和 361。 哪一个是正确的? 我未在应用中使用电池平衡功能、因此我打算在占位符中使用 TI 默认值。

在浏览所有参数时、我可能会有更多问题。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第 13.3 节“设置“中缺少 IO config 和 Mfg Status Init、因此没有关于每个位的详细信息。

    说明部分介绍了每个位

    IT Gauging 配置显示默认为 0xD4DE、即二进制 1101 0100 1101 1110。 不过、说明说位 15:13 是保留位。 保留位应设置为 0、正确?

    固件不会控制 RSVD 位、这些位根据固件的需要从 1 翻转为 0。

    根据 TRM、Temperature Enable 默认值为 0x03、但说明称位 0 默认设置为 0、这毫无意义。

    您是正确的、默认值应为 0x02

    对于 Cell Balancing Config、第 13.4.10 节规定每 mAh 电池 1 的平衡时间默认值为 367、电池 2 的平衡时间为 514、但表 14-1 分别说明了 354 和 361。 哪一个是正确的? 我在应用中未使用电芯平衡、因此我打算将 TI 默认值作为占位符。

    367 和 514

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、是否有更最新的 TRM 可指导客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、不可以、最新的 TRM 在 TI.com 上提供

    此致、

    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您对 IO config 和 mfg status init 进行 pdf 搜索时、它不会将用户发送到说明。 此外、第 13 节中缺少 IO 配置、因此没有关于每个位如何工作的说明。

    数据闪存部分称为 Mfg Status Init 的内容实际上是“Manufacturing Status“。 这看起来是正确的吗?

     第 13 节和表 14-1 中的其他寄存器名称似乎与名称匹配、这就是我对这一个感到困惑的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    什么数据闪存部分调用 Mfg Status Init、实际上是“Manufacturing Status“。 这看起来是否正确?

    是的、正确

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到 TRM 中存在另一个差异。 在 AFE(第 94 页)下、“默认“列显示为 0x00、但“说明“显示的位 4-7 默认值为 0x7(这将启用默认的 0x70、假设保留的位 2-3 都应该为 0)。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认值应为 0x70。

    如果打开 BQstudio、则可以选择 Data mermoy -> import -> import default 来获取 BQstudio 中的所有默认值。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Diego。 但缺少 I/O 配置表怎么办? Daniel 能够获取默认值、但根据我的理解、如果不知道默认值表示的是什么、就很难进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要对哪些寄存器进行位定义?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、我与客户解决了这个问题。 他们不知道 bq studio 中也有位名称/定义、并能从中找出要做的事情。 感谢您的帮助!