主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好 Battery Team、我有一位客户在使用 BQ28Z610-R1 时遇到问题。 他们看到 TRM 中存在问题。 我在此引用电子邮件:
“我目前正在为 bq28z610-R1 电量监测计准备数据闪存参数、但我看到 TRM 中有多个错误。 我使用的是 2020 年 1 月开始的版本。 这是最新的吗?
第 13.3 节“设置“中缺少 IO config 和 Mfg Status Init、因此没有每个位的详细功能。
IT Gauging 配置显示默认为 0xD4DE、二进制为 1101 0100 1101 1110。 不过、说明说位 15:13 是保留位。 保留位应设置为 0、正确吗?
根据 TRM、Temperature Enable 默认值为 0x03、但说明称位 0 默认设置为 0、这毫无意义。
对于 Cell Balancing Config、第 13.4.10 节规定每个 mAh 电池 1 的平衡时间默认为 367、电池 2 为 514、但表 14-1 分别说明了其 354 和 361。 哪一个是正确的? 我未在应用中使用电池平衡功能、因此我打算在占位符中使用 TI 默认值。
在浏览所有参数时、我可能会有更多问题。“