This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0:[Mako] LS VDS 负电压

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581792/lm706a0-mako-ls-vds-negative-voltage

器件型号:LM706A0


尊敬的专家:

这适用于戴尔服务器项目 Mako。

客户测量 SW 至 GND (LS VDS) 并发现负电压超过规格最小值–0.3V/20ns、因此我想检查该下冲是否正常?   

请帮助检查波形、如果使用尖端和接地筒测量会有帮助?

0A

0A.png

2.25A.

2.25A.png

4.5A

4.5A.png

快速采集

测量点

谢谢

Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen  

    看起来不错。 您突出显示的 SW 至 GND 绝对最大值不是–0.3V 至 75V、而是–5.0V 至 75V、并且 SW 节点下冲在此范围内。 、

    - EL  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    –5V 的持续时间小于 20ns、但客户测试时、负持续时间超过 20ns 和–0.3V。

     我知道风险很低、因为仅超过 1~2ns、但很难说服客户为什么它与规格不匹配。

    Allen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    我同意您的看法、这是低风险的。  但很遗憾、我无法保证超出数据表限制。  

    您或许可以让客户相信 22ns x 0.7V << 20ns x 5.0V 与其他 SOA 曲线相似。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能解释有关声明和附加 SOA 的更多详细信息吗、谢谢。

    “22ns x 0.7V << 20ns x 5.0V(与其他 SOA 曲线类似)。“  

     

    Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen  

    不能保证这是真的。 20ns x 5V =~ 40ns x 2.5V = ~ 80ns x 1.25V =~ 333ns x 0.3V =  直流 0.3V

    - EL