This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:高电流开关

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581601/tps4800-q1-high-current-switch

器件型号:TPS4800-Q1


您好:

我正在创建此支持请求单以申请对我的 TPS48000QDGXRQ1 和 LM74700QDRQ1 实现的设计审查。

实际上、我希望创建一个可由 MCU 控制的电源开关来打开/关闭电池 (25V 或 55V)、从而在发生反向电流事件时自动保护电池。

我希望系统能够维持 100A。

我已经设计和制造了一个测试板并执行了一系列测试、希望 TI 的其他人员查看这些测试。  

在 TI 支持部门打开此案例后、我就可以分享原理图、布局和测试报告。

不幸的是、我对立即分享这些资源犹豫不决、因为我不希望这些资源能够公开获得。  

 

提前感谢您、

Cham

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cham:  

    我明白这种犹豫。 如果您的账户关联了 FAE 或 TSR、您可以直接通过电子邮件或内部 E2E 主题与我们联系。  

    如果您遇到此问题、请告诉我。

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    很遗憾、我没有与此账户关联。 由于某种设计的重要性、这实际上是我第一次遵循某种设计的设计审查流程。

    也许您可以帮助我设置它吗?

    此致、

    Cham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cham:  

    我已通过电子邮件与他人联系。  

    谢谢、  

    Sarah