请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4800-Q1您好:
我正在创建此支持请求单以申请对我的 TPS48000QDGXRQ1 和 LM74700QDRQ1 实现的设计审查。
实际上、我希望创建一个可由 MCU 控制的电源开关来打开/关闭电池 (25V 或 55V)、从而在发生反向电流事件时自动保护电池。
我希望系统能够维持 100A。
我已经设计和制造了一个测试板并执行了一系列测试、希望 TI 的其他人员查看这些测试。
在 TI 支持部门打开此案例后、我就可以分享原理图、布局和测试报告。
不幸的是、我对立即分享这些资源犹豫不决、因为我不希望这些资源能够公开获得。
提前感谢您、
Cham