This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018:1.5V 输出(无论何种输出)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581809/lm5018-1-5v-out-no-matter-what

器件型号:LM5018


问题已解决!

安装了 1K、其位置应是 10K。

我修改了评估板上的值以获得 7.0 伏输出。 工作正常。 但新的 PC 板仅输出 1.5 伏电压。 检查所有组件值。 我看到引脚 6 处为 7.3 伏、但在电感器输出端没有。

所有元件值均通过 WEBENCH 选择。 输入 9V 至 75V、输出 7.0V @ 300mA。 额定负载 为 41ma。

有什么想法吗?

请注意、它不是负载或有缺陷的元件。 所有 5 个样本执行相同的操作。 C13 也被移除、结果无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决!

    为 R4 安装了 1k、而不是 10K。

    注意:PCB 上的 R1、2、3 标记错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决!

    为 R4 安装了 1k、而不是 10K。

    注意:PCB 上的 R1、2、3 标记错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL