请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5018问题已解决!
安装了 1K、其位置应是 10K。
我修改了评估板上的值以获得 7.0 伏输出。 工作正常。 但新的 PC 板仅输出 1.5 伏电压。 检查所有组件值。 我看到引脚 6 处为 7.3 伏、但在电感器输出端没有。
所有元件值均通过 WEBENCH 选择。 输入 9V 至 75V、输出 7.0V @ 300mA。 额定负载 为 41ma。
有什么想法吗?
请注意、它不是负载或有缺陷的元件。 所有 5 个样本执行相同的操作。 C13 也被移除、结果无效。