This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756 — 实现适当充电电压时的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581785/bq25756-bq25756---issue-in-achieving-the-appropriate-charging-voltage

器件型号:BQ25756


您好!  

我正在使用 BQ25756 在充电器/升压配置中、我经常遇到这个问题 抄送 周围的电池情况 25.5V 而不是我的目标 28.7 伏 。 我非常感谢您对我的设置进行健全性检查并指出我缺少的内容。

BQ25756-Bidirectional-SCH.pdf 

 Image2.PNG

 

Image1.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果移除二极管 D5 会怎么样? 看起来您的电池电压进入了 VAC 引脚。 然后、我还要短接二极管 D6。 我不确定这是否会导致电荷不足、但这个二极管网络对我来说毫无意义。

    另外、引脚 15、16 和 31 无连接。 数据表提示保持悬空且不连接到 PGND。 随附的原理图显示这些引脚连接到 PGND。 这可能会损坏器件。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、我移除二极管 D5、它开始按预期工作、但在放电模式下、由于我的 24V 电源关闭、充电器 现在也关闭。 现在如何进入放电模式? 移除二极管 Oring 设置后、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    充电器可从 SRN 引脚获取输入电源。

    此致、
    Michael