This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650366-Q1:有关电容器选型的一些设计问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581725/tps650366-q1-some-design-question-about-the-capacitors-selection

器件型号:TPS650366-Q1


尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS650366-Q1、因此有一些问题需要您的帮助、谢谢。  

  1. 根据数据表中的要求、引脚 11 VREG 需要外部电容值 0.68uF~1.4uF。 我们是否需要认真地遵循它? 如果外部电容仅为 0.1uF、则存在哪些风险?
  2. BUCK1、BUCK2、BUCK3 的输入电容范围需要 6.8 μ F~15 μ F、 输出滤波器电容需要 10 μ F(数据表 4.55A、4.6.47)。

      

(1) 在我们的设计中、BUCK2、BUCK3、LDO 的输入来自降压输出。 该网络的总电容为 10uF(BUCK1 输出)+10uF + 0.1uF(BUCK2 输入)+10uF + 0.1uF(BUCK3 输入)+2.2uF(LDO 输入)=32.4uF。 我的客户想知道是否存在风险。 如果是、如何修改?

(2) 如何理解规范 4.55a (COUT-LOC-B2、3_2M2) 和 4.55b (COUT-TOT-B2、3_2M2) 以及 4.6.47 (COUT) 和 4.6.50 (COUT_SYS)  

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    1.是的,请遵循这个电容指南。 VREG 稳压器用于开关稳压器栅极驱动。 如果 VREG 的电容不足、我会预期开关速度会变慢、这会导致许多低效率和操作不当。

    2.(1) 这里没有问题。 此规格仅定义了此处使用的局部电容值。 因此、客户知道他们无法组合一个>30uF 的电容器、从而为 Buck1 输出和 Buck2/Buck3/LDO 输入实现 32.4uF 的总输入电容。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:

    感谢您的善意回复、Cout 和  Cout_sys 之间有何区别、谢谢。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    Cout 的规格是指用于 Buck1 的 LC 滤波器的单个输出电容器。

    Cout_sys 的规格定义  为连接到 Buck1 的最大总电容应为最大 40uF;Buck1 系统电容包括 Buck2、Buck3 和 LDO 的输入电容。

    此致、
    Jude Stehling