尊敬的专家:
我的客户正在评估 TPS650366-Q1、因此有一些问题需要您的帮助、谢谢。
- 根据数据表中的要求、引脚 11 VREG 需要外部电容值 0.68uF~1.4uF。 我们是否需要认真地遵循它? 如果外部电容仅为 0.1uF、则存在哪些风险?
- BUCK1、BUCK2、BUCK3 的输入电容范围需要 6.8 μ F~15 μ F、 输出滤波器电容需要 10 μ F(数据表 4.55A、4.6.47)。

(1) 在我们的设计中、BUCK2、BUCK3、LDO 的输入来自降压输出。 该网络的总电容为 10uF(BUCK1 输出)+10uF + 0.1uF(BUCK2 输入)+10uF + 0.1uF(BUCK3 输入)+2.2uF(LDO 输入)=32.4uF。 我的客户想知道是否存在风险。 如果是、如何修改?
(2) 如何理解规范 4.55a (COUT-LOC-B2、3_2M2) 和 4.55b (COUT-TOT-B2、3_2M2) 以及 4.6.47 (COUT) 和 4.6.50 (COUT_SYS)
此致、
插孔