This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:申请高效 DC/DC 解决方案的建议

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579245/tps53667-request-for-recommendation-of-high-efficiency-dc-dc-solution

器件型号:TPS53667
CSD95596PTPS53689T 中讨论的其他器件

您好:

我的客户正在寻找一个高效的 DC/DC 解决方案、它可以支持下面的示例设计和规格。

image.png

  • 输入电压 5V               
  • VOUT            0.85V
  • IOUT             70A~(每 1 或 2)
  • 效率       95%(Iout=30A)
  • 控制器
    • 支持阶段 2
    • 远程电压检测

请推荐最高效的 TI 产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、我的团队在市场上拥有的产品专为 12V 等较大的输入电压而设计。 如果可以将 5V 输入电压增加到更接近 12V、那么我或许能够找到符合您标准的器件。   

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    感谢您的答复。

    此电路板使用 5V 输入电压、但某些其他电路板可能使用 12V 电压。

    请推荐能够同时支持两个输入或单独支持每个输入的产品、以实现最高效率。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    对于使用 12V 输入来满足您所需电流和效率标准的器件、我推荐使用 CSD955xxP 系列器件。 如果您 设置为用于传统故障响应、您将需要使用 CSD95596P(电流检测 IMON)或 CSD95546P(电压检测 IMON)。 对于 LIMP 故障响应、您需要使用 CSD95591P(电流检测 IMON)或 CSD95541P(电压检测 IMON)。 这些产品尺寸为 5mm x 6mm、与您之前使用的现有 CSD95472 相同。 TPS53689T 是我们的全新控制器、可提供运行这些功率级所需的所有功能。

    对于 Vin 为 5V 的器件、我会将这个链转发给其他团队中的某个人、他可以帮助您提供建议。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步调查、我发现我上面推荐的器件实际上支持 Vin 最小值 4.5 伏。 因此这些应该适用于您指定的条件。

    希望这对您有所帮助、

    -will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的答复。

    是否有任何报告可以确认、对于 0.85V@30A、效率超过 95%?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率级的效率取决于多种因素、例如电感值、负载线、开关频率等 在最优设置和使用您的参数的情况下、根据理论计算、我看到效率大约为 95%。  

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    您能否分享理论计算结果?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    计算数据是需要 NDA 才能访问的信息。 如果您与 TI 签订了 NDA、请告诉我我、我可以找到一种向您私下发送计算数据的方法。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

     询问此问题的客户与 TI 之间已签署 NDA。 如果您 需要任何其他信息、请向我发送私人消息、我将回复。

    谢谢、

    JH