This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:是否正确使用 TPS65150PWPR?

Guru**** 2608745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572546/tps65150-correct-use-of-tps65150pwpr

器件型号:TPS65150


工具/软件:

您好:
请注意、 考虑到我的 LCD 需求、我想知道所选组件的值是否正确。
下面、数据表中需要一个电压。




原理图如下所示、其中 我放置了一些电位计、使其 在更广泛的 TFT 显示屏类型中具有灵活性:



在查看我们的原理图的同时、我还想澄清有关 TPS65150 的几点:

  1. 我们的设计是 CTRL 引脚连接至高电平(至+5V) 。 在这种配置下、所有电荷泵是否都正常工作并为 LCD 提供所需的信号 (VGL 和 VGH)? 您能否说明 CTRL 引脚在这种情况下的确切作用? 此外、将 CTRL 直接连接到+5V 是否是一种可靠/有效的方法?

  2. 根据我们的原理图、您能否确认一下 VGL 在 VGH 之前变为稳定 电源电压? 这个时序对于我们的 LCD 要求很重要。

  3. 最后、如果您注意到我们的电路方法未完全符合最佳实践或典型 LCD 偏置电源设计、请您指出 建议的改进或调整 来确保稳定运行和可靠的电压时序控制?



此致、
Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家是在中国的国庆节,将于 10 月 9 日答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jane。
    谢谢、我会等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    感谢您的耐心~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    考虑到二极管的压降、10.6V AVDD 可能不足以生成 20V VGH。 因此、建议使用 3 倍电荷泵结构。 请参阅以下文档:

    如何估算 TPS65150 中电荷泵的输出电压范围

    并回答您的问题:

    1.如果未使用栅极电压整形、则 CTRL 应连接至高电平 (5V)。

    2. DLY2 引脚上的电容 C91 将设置 VGL 和 VGH 之间的延迟时间,您可以调整该电容来实现您的序列。

    3.原理图的其他部分看起来不错,但也许您可以在 COMP 引脚上与 C87 串联一个电阻器,这可以用于在将来的验证中更方便地调整环路性能。 请参阅下面的 EVM 原理图:

    适用于 TPS65150 具有 VCOM 的低输入电压、紧凑型 LCD 偏置 IC 的评估模块(修订版 A)

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、由此我有一些问题:

    1.为什么不使用 2x 电荷泵? 为什么您推荐使用 3 倍电荷泵?

    2.您能给我提供关于第三个主题的更多细节吗?您在哪里向您推荐了 COMP 上的串联电阻器? 为什么会这样呢?

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~、关于使用 2 个电荷泵时的电流:VGH 是否能够驱动 Δ I 20mA 还是会降低至~μ V 10mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    1.为什么不使用 2x 电荷泵? 为什么您推荐使用 3 倍电荷泵?

    您可以参阅以下文档;它提供了有关如何选择 2 个或 3 个电荷泵的指南。

    如何估算 TPS65150 中电荷泵的输出电压范围

    2.您能给我提供关于第三个主题的更多细节吗?您在哪里向您推荐了 COMP 上的串联电阻器? 为什么会这样呢?

    与电容器串联的电阻器用于控制控制环路的带宽、通常 IC 将具有足够的相位裕度、但仍建议保留此选项、以防您需要在实际电路板验证期间调整环路性能。

    ~、关于使用 2 个电荷泵时的电流:VGH 是否能够驱动 Δ I 20mA 还是会降低至~μ V 10mA?  

    可以驱动 20mA

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您可以参考以下文档;它提供了如何选择 2 倍或 3 倍电荷泵的指南。

    我在本文档中未找到对 3 倍电荷泵的参考、因此我再次询问以确保为什么使用 3 倍电荷泵而不是 2 倍电荷泵? 2 倍电荷泵是否足够?

    [报价 userid=“421216" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572546/tps65150-correct-use-of-tps65150pwpr/6065779

    可以驱动 20mA

    [/报价]

    ~3 倍电荷泵、输出电流能力将为 Δ I 20mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    请参阅“图 4.  两级正电荷泵电路“。

    对于 3x 电荷泵(两级正电荷泵)、可以驱动 20mA。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick。

    我认为这两个问题都没有得到相应的解决、因为您的回答没有为我提供足够的信息来清楚地了解问题。  原因如下:

    [报价 userid=“491106" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572546/tps65150-correct-use-of-tps65150pwpr/6067631

    请参阅“图 4.  两级正电荷泵电路“。

    [/报价]

    图 4 没有提及 3 个电荷泵、而是 2 个电荷泵。 您是指应用相同的逻辑来构建 3 倍电荷泵吗? 在本例中、我想问 TI 是否会重新评论它。
    另外、我之前曾问过:

    [报价 userid=“491106" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572546/tps65150-correct-use-of-tps65150pwpr/6066052

    1.为什么不使用 2x 电荷泵? 为什么您推荐使用 3 倍电荷泵?

    [/报价]

    但我对此没有任何回应、我请您回答我这个主题。

    但您已经回答过:

    [报价 userid=“491106" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572546/tps65150-correct-use-of-tps65150pwpr/6067631

    对于 3x 电荷泵(两级正电荷泵)、可以驱动 20mA。

    [/报价]

    但在您发送的名为“如何估算 TPS65150 中电荷泵的输出电压范围“的文档中、它说:“请注意、如果第二级也由 DRVP 引脚驱动、则两级正电荷泵的输出电流仅为一级电荷泵电流的一半“。 1x 电荷泵拓扑的拉电流上的该引脚电流能力是多少? 即使使用 3x 电荷泵拓扑、这是否也能够为 20mA 提供时钟源?

    此致、
    Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    3 个电荷泵也指两级电荷泵、借助此结构、电荷泵输出电压将能够达到 3 倍 AVDD。 目前、您在原理图中使用的是一级电荷泵、因此预期最大 VGH 为 2x AVDD、但考虑到 IC 内部开关 FET 和外部二极管的压降、10.6V AVDD 可能不足以通过一级电荷泵生成 20V VGH。

    当 VGH 输出电流为 20mA 时、DRVP 的驱动电流将~40mA。 它仍在 TPS65150 电流能力范围内。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请查看我们的新原理图、以生成第一款产品。
    下面的原理图可让我们选择 CP 级的数量。
    此外、我们应该更改任何内容、因为电阻分压器保持与之前相同。



    此致、
    Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    好的、我稍后会向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    原理图看起来不错、但不需要焊接 D6 和 C73、您可以通过 R80 将其短接。 通过 D3、D4、C62 和 C68 足以从 10.6V AVDD 提供 20V VGH。

    BR

    Patrick