你好
当使用 TPS92629-Q1 芯片进行输出电流时、电流在稳定前的一分钟内从 147mA 缓慢下降到 143mA。 请问如何解决这种现象? 随附的是电路图和电流波形图、其中 R35 用作芯片的 RSNS 电阻器。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
当使用 TPS92629-Q1 芯片进行输出电流时、电流在稳定前的一分钟内从 147mA 缓慢下降到 143mA。 请问如何解决这种现象? 随附的是电路图和电流波形图、其中 R35 用作芯片的 RSNS 电阻器。 
您好、Xiyang、
我能够从电子邮件中获取原理图。 您为 R35 (Rsns) 设置的值是多少? 100 欧姆超出器件的规格。 您希望实现多大输出电流?
我将使用 143mA 作为所需的输出电流和 ADIM 的 100%占空比来完成这些计算。 第一步是计算 Rsns 的电阻。 当 V (SUPPLY) 大于 5V 时、V (CS_REG) 通常为 465mV。

R (Sns) 为 3.252 Ω。 数据表提供了规格中 V (CS_REG) 的范围。

如果我们将 V (CS_REG) 设置为最大值 488.25mV、并使用 R (Sns) 为 3.252 Ω、则输出电流为 150.1mA。 这大于在图中看到的最大值。
I predict、4mA 下降是由于器件温度升高、并且在器件温度稳定时电流稳定所致。

此致、
Nicholas Alexander
您好、Xiyang、
器件温度过高不会出现问题、因为该器件具有热关断保护功能、如果其温度超出规格、则不会有任何输出电流。
您可以尽量减少器件的散热、以降低温度变化。 您应该通过降低电源电压来为此设置 V (Supply)- V (OUT)=最大 V (Dropout)。 TI 的 LED 驱动器基础知识 视频中有一个有关估算结温的视频、可帮助预测器件将会发生的温度变化。

此致、
Nicholas Alexander