This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92629-Q1:当使用恒流函数时、TPS92629-Q1 芯片的电流不稳定。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92629-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579849/tps92629-q1-the-current-of-the-tps92629-q1-chip-is-unstable-when-using-the-constant-current-function

器件型号:TPS92629-Q1


你好
当使用 TPS92629-Q1 芯片进行输出电流时、电流在稳定前的一分钟内从 147mA 缓慢下降到 143mA。 请问如何解决这种现象? 随附的是电路图和电流波形图、其中 R35 用作芯片的 RSNS 电阻器。 img1024_114158.png

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiyang、

    我没有看到随附的电路图。 请提供电路图、您的测试设置以及导致此现象的输入。 该范围似乎在器件的规格范围内。 为什么这样做如此重要? 录像的时间范围是否为 40 分钟?

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、这是电路图。 I 通过 APC 输入信号、APC 是一个模拟信号至 PWM 信号转换芯片。 结果看起来正常、但我不明白为什么在我首次启动时电流从 147mA 下降到 143mA、而不是稳定在固定值。 它只有在 4mA 偏离设定值后才会稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、使用示波器观察输入方波后、它始终保持在 100%、没有任何波动。 是的、此测试结果涵盖 0 到 40 分钟的时间段。 如果上电后电流立即为 140mA、并且需要两到三分钟才能下降并稳定下来、我认为这不符合恒流源标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号的典型值为 20kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiyang、

    我能够从电子邮件中获取原理图。 您为 R35 (Rsns) 设置的值是多少? 100 欧姆超出器件的规格。 您希望实现多大输出电流?

    我将使用 143mA 作为所需的输出电流和 ADIM 的 100%占空比来完成这些计算。 第一步是计算 Rsns 的电阻。  当 V (SUPPLY) 大于 5V 时、V (CS_REG) 通常为 465mV。

    R (Sns) 为 3.252 Ω。 数据表提供了规格中 V (CS_REG) 的范围。

    如果我们将 V (CS_REG) 设置为最大值 488.25mV、并使用 R (Sns) 为 3.252 Ω、则输出电流为 150.1mA。 这大于在图中看到的最大值。

    I predict、4mA 下降是由于器件温度升高、并且在器件温度稳定时电流稳定所致。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、100Ω 是一款滑动式变阻器、实际使用时不会达到 100 欧姆。 我希望最大输出电流介于 10mA 和 150mA 之间、但不断更换片式电阻器并不方便、因此改用滑动式变阻器。 如果问题是器件温度过高、应如何解决? R40 电阻器应该是共享其功率负载的电阻器、并且已选择非常大的封装和参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiyang、

    器件温度过高不会出现问题、因为该器件具有热关断保护功能、如果其温度超出规格、则不会有任何输出电流。

    您可以尽量减少器件的散热、以降低温度变化。 您应该通过降低电源电压来为此设置 V (Supply)- V (OUT)=最大 V (Dropout)。  TI 的 LED 驱动器基础知识 视频中有一个有关估算结温的视频、可帮助预测器件将会发生的温度变化。

    此致、

    Nicholas Alexander