请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:USB-PD-CHG-EVM–01主题中讨论的其他器件:TPS25751
您好!
任何人都可以提供在 EVK 上刷写的二进制文件的.json 配置文件吗?
此外、需要进行哪些修改来将其配置为 1 节电池而不是 2 节电池(充电电压和电流除外)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.