This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM-01:需要在 USB-PD-CHG-EVM 上刷写的.json 配置文件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580610/usb-pd-chg-evm-01-need-json-configuration-file-which-is-flashed-on-evm

部件号:USB-PD-CHG-EVM–01
主题中讨论的其他器件:TPS25751

您好!  

任何人都可以提供在 EVK 上刷写的二进制文件的.json 配置文件吗?

此外、需要进行哪些修改来将其配置为 1 节电池而不是 2 节电池(充电电压和电流除外)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratham、  

    感谢您联系我们!

    这是电池充电(仅受电)应用、还是还需要 OTG?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr :

    我们需要 OTG 功能以及 PPS 支持、您能提供帮助吗?

    此致、

    Pratham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratham、  

    请参阅以下 主题 、了解为支持 1S 与 CHG-EVM 配套使用所需的硬件修改。

    USBCPD 应用程序自定义工具用于根据您的设计要求(包括 PPS)为 TPS25751 生成.json 配置。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr