我昨天使用了这个软件、虽然我不幸运地在更新 EEPROM 后使 EVM 正常工作、但 GUI 功能正常、我能够刷写 EVM。 今天、GUI 在我尝试登录后挂起、我从不显示任何内容来进行测试。 我会安装独立版本的 GUI、但我不清楚安装此 GUI、并想知道一些文档中是否有更简洁的说明来说明如何执行此操作。 我基于云的 GUI 已连接到 Firefox。 也许其他一些浏览器会更好?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我昨天使用了这个软件、虽然我不幸运地在更新 EEPROM 后使 EVM 正常工作、但 GUI 功能正常、我能够刷写 EVM。 今天、GUI 在我尝试登录后挂起、我从不显示任何内容来进行测试。 我会安装独立版本的 GUI、但我不清楚安装此 GUI、并想知道一些文档中是否有更简洁的说明来说明如何执行此操作。 我基于云的 GUI 已连接到 Firefox。 也许其他一些浏览器会更好?
您好、James:
对于已安装的版本、请查看 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南中的“2.4 GUI 安装和启动“部分。 希望它有所帮助。 顺便说一下、GUI 仍然可以在我这边工作、所以可能只是您这边的互联网问题。 Chrome/ Firefox/ edge/其他都应该运行良好。
BR、
Ke Wang
我的同事更换了电源、所有电路都已连接。 我正在使用 USBC 模拟负载评估值 : https://www.digikey.com/en/products/detail/analogue-devices-inc/EVAL-CN0581-EBZ/21725124?s=N4IgTCBcDaIKIDUCCAZAtAYQHIAYCsAHAIxpwBCAWiALoC%2BQA 。 中间、我使用 USB 数字测试仪 (J7-C)、当我返回时、测试仪已通电、而之前没有通电。 我通过设置负载板上的 DIP 开关来检查了电压值、并发出了 12V 和 15V 的电压、表明闪存工作正常。 但我注意到一些东西是不实用的。 我使用的是与模拟负载板结合使用的电子负载设备、该板基本上报告允许的电流和电压。 有时我会让 USB 测试仪亮起、但即使电子负载已启用、也不会看到电流源。 有时为了解决这个问题、我会从 USB 测试仪上拔下并重新插上仿真负载板、这时会出现电流。 我认为这表明源板和负载板之间存在通信问题。 在网络方面、我终于能够登录。 我不知道今天上午发生了什么事。 我想我同意您的观点、因为我甚至在登录 Analog Devices 时遇到问题、所以这可能是我们的网络。 我有一个关于该试剂盒的后续问题。 它的占地面积非常大、支持我不需要的东西。 是否有一个包含基本结构执行的原理图、其中没有所有跳线或多余的 IC 和无源器件、我需要将其用作可编程源。 我很难告诉你什么是必要的或不必要的,或者在哪种情况下,这一切都是必要的,可能对我们不起作用。