This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:基于云的 GUI 软件即将挂起

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581739/tps25762-q1-cloud-based-gui-software-just-hanging

器件型号:TPS25762-Q1


我昨天使用了这个软件、虽然我不幸运地在更新 EEPROM 后使 EVM 正常工作、但 GUI 功能正常、我能够刷写 EVM。   今天、GUI 在我尝试登录后挂起、我从不显示任何内容来进行测试。   我会安装独立版本的 GUI、但我不清楚安装此 GUI、并想知道一些文档中是否有更简洁的说明来说明如何执行此操作。   我基于云的 GUI 已连接到 Firefox。  也许其他一些浏览器会更好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    对于已安装的版本、请查看 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南中的“2.4 GUI 安装和启动“部分。 希望它有所帮助。 顺便说一下、GUI 仍然可以在我这边工作、所以可能只是您这边的互联网问题。 Chrome/ Firefox/ edge/其他都应该运行良好。

    BR、
    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事更换了电源、所有电路都已连接。   我正在使用 USBC 模拟负载评估值 :  https://www.digikey.com/en/products/detail/analogue-devices-inc/EVAL-CN0581-EBZ/21725124?s=N4IgTCBcDaIKIDUCCAZAtAYQHIAYCsAHAIxpwBCAWiALoC%2BQA 。  中间、我使用 USB 数字测试仪 (J7-C)、当我返回时、测试仪已通电、而之前没有通电。  我通过设置负载板上的 DIP 开关来检查了电压值、并发出了 12V 和 15V 的电压、表明闪存工作正常。  但我注意到一些东西是不实用的。  我使用的是与模拟负载板结合使用的电子负载设备、该板基本上报告允许的电流和电压。   有时我会让 USB 测试仪亮起、但即使电子负载已启用、也不会看到电流源。  有时为了解决这个问题、我会从 USB 测试仪上拔下并重新插上仿真负载板、这时会出现电流。  我认为这表明源板和负载板之间存在通信问题。   在网络方面、我终于能够登录。  我不知道今天上午发生了什么事。  我想我同意您的观点、因为我甚至在登录 Analog Devices 时遇到问题、所以这可能是我们的网络。   我有一个关于该试剂盒的后续问题。   它的占地面积非常大、支持我不需要的东西。   是否有一个包含基本结构执行的原理图、其中没有所有跳线或多余的 IC 和无源器件、我需要将其用作可编程源。   我很难告诉你什么是必要的或不必要的,或者在哪种情况下,这一切都是必要的,可能对我们不起作用。