This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM704A0-Q1:具有交错式模块的过流断续模式设置

Guru**** 2608945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM704A0-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578228/lm704a0-q1-over-current-hiccup-mode-setup-with-interleaved-modules

器件型号:LM704A0-Q1


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我在交错配置中使用两个 LM704A0-Q1 转换器、如数据表的图 6-6 所示。  此设计的输入电压为 15V 至 30V、输出电压为 5V、输出电流高达 12A、符合预期。  我需要电路在 15-20A 范围内进入断续模式。 当我开启短接输出时、这些模块似乎进入恒流模式并持续输出 13A 左右、而不是进入断续模式。  我测试了单模块评估板、该板按预期进入断续模式。  我在每个转换器输出端使用 6mOHM 检测电阻、假设每个模块 OC 设定点应设置为输出 OC 限制的一半。  请查看随附的输出电路原理图并提供指导。  谢谢!!   

  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo  

    请在输出短路时检查 VOUT 是否为零伏。   当 FB < 400mV 时、可以启用断续模式保护。  

    另外、请检查电源是否限流。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我知道,我知道你想要我。  I 施加的短路发生在长带状电缆的末端、带状电缆中的导线电阻足以将输出电流限制在断续模式阈值以下。 当我在带状电缆之前施加短路时、电路会按预期工作。  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL