请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM704A0-Q1尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我在交错配置中使用两个 LM704A0-Q1 转换器、如数据表的图 6-6 所示。 此设计的输入电压为 15V 至 30V、输出电压为 5V、输出电流高达 12A、符合预期。 我需要电路在 15-20A 范围内进入断续模式。 当我开启短接输出时、这些模块似乎进入恒流模式并持续输出 13A 左右、而不是进入断续模式。 我测试了单模块评估板、该板按预期进入断续模式。 我在每个转换器输出端使用 6mOHM 检测电阻、假设每个模块 OC 设定点应设置为输出 OC 限制的一半。 请查看随附的输出电路原理图并提供指导。 谢谢!!
此致、
Danilo