This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:DisplayPort SBU 信号行为

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576683/tusb546-dci-displayport-sbu-signal-behavior

器件型号:TUSB546-DCI


工具/软件:

您好、

我想确认您是否曾在 SBU 信号上观察到以下波形。
(我使用 TUSB546 作为源极侧的交叉点开关。)  

*当设备在 DisplayPort 源设备和 DisplayPort 接收设备之间进行通信时、我们看到了失调电压(可能是共模电压)漂移。  

如果您曾经看到过这样的波形、请说明 此波形是否正常?

此致、
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在正在研究这个。

    当我们看到这种共模变化时、我们是否会看到 AUX/SBU 通信被分解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此波形中的共模看起来正常。 根据该波形、这看起来像是电容器充电和放电。 这里是否存在电容器充电和放电的原因? (物理断开/重新连接可能导致这种情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    感谢您的答复。

    >这里是否有电容器充电和放电的原因? (物理断开/重新连接可能导致这种情况)
    =>否、我们仅实现与 EVM 相同值 (0.1uF) 的交流耦合电容器。

    >当我们看到这种共模变化时,我们是否看到 AUX/SBU 通信的细分?
    =>我们方面没有任何问题。 但是、合规性测试场地出现了问题。
    在合规性测试场地出现问题后、在检查波形时、我们会看到这种温漂。 所以我问你这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的澄清。

    我们是始终看到该波形、还是仅在通信开始或结束时看到该波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >我们看到的波形是一致的还是仅在通信的开始或结束时才显示?
    至少、我们看到了通信的开始和结束。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们能否进行一些测量来测试这种情况是否在通信过程中发生。 这很可能是由于在插拔和拔下事件期间交流电容器放电/重新充电所致。

    AUX 接口是交流耦合接口、如此处所示。

    USB Type-C DisplayPort 交替模式。 模式系统、AUX 和 SBU 按如下方式进行多路复用。  

    在将电缆连接到 USB Type-C 插座之前、AUX 和 SBU 路径会断开。 这意味着 SBU1/2 网络将通过 2M PDOWN 下拉至 GND、AXP 信号将通过 100k PDOWN 下拉至 GND、AUXp 信号将通过 100k PUP 上拉至 3.3V。  

    当电缆插入时、AUX DC 电压将达到适当的常见调制电压、但交流电容器将放电/充电、从而产生此波形。  

    在合规性测试网站上出现问题后、当我们检查波形时、我们看到了这种温漂。 所以我问你这个问题。

    我们在合规性测试方面看到了什么问题? 这是否违反了合规性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >这很可能是由于在插拔和拔下事件期间交流电容器放电/重新充电造成的
    如果上述描述与发布波形的根本原因有关、我想知道为什么第一个数据包中不会发生直流偏移。
    (如下图所示,第二个数据包而不是第一个数据包会发生直流偏移。)
    你能解释一下吗?  



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关以下两项的其他信息。

    >>我们看到的波形是一致的还是仅在通信的开始或结束时才显示?
    >至少,我们看到了通信的开始和结束。
    =>我们不仅看到了通信的开始和结束、还看到了其他点的波形。

    >我们在合规性测试方面看到了什么问题? 这是否违反了合规性?
    =>我们未能遵循合规性测试内容。
    - AUX_CH(曼彻斯特- II) 眼)眼图测试(规范)
    根据结果、我们观察到差分信号的直流失调电压发生变化。 我们知道这与我们首先出现的现象不同、但在研究合规性测试失败的根本原因期间、我们发现了单端测量下的直流失调电压变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下吗?  

     [/报价]

    是该波形从通信开始或结束时开始。 它不清楚。 我的理解是、AUX/SBU 传输到此结束、这意味着第二个数据包是发送的最终数据包。

    =>我们不仅看到了通信的开始和结束、还看到了其他点

    在这种情况下、这可能不是电容的充电或放电。 您是否能够发送 TUSB546 的之前(AUX 输入)和之后(SBU 输出)的波形?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。