工具/软件:
您好、
我想确认您是否曾在 SBU 信号上观察到以下波形。
(我使用 TUSB546 作为源极侧的交叉点开关。)
*当设备在 DisplayPort 源设备和 DisplayPort 接收设备之间进行通信时、我们看到了失调电压(可能是共模电压)漂移。 
如果您曾经看到过这样的波形、请说明 此波形是否正常?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我想确认您是否曾在 SBU 信号上观察到以下波形。
(我使用 TUSB546 作为源极侧的交叉点开关。)
*当设备在 DisplayPort 源设备和 DisplayPort 接收设备之间进行通信时、我们看到了失调电压(可能是共模电压)漂移。 
如果您曾经看到过这样的波形、请说明 此波形是否正常?
此致、
您好、
感谢您的答复。
>这里是否有电容器充电和放电的原因? (物理断开/重新连接可能导致这种情况)
=>否、我们仅实现与 EVM 相同值 (0.1uF) 的交流耦合电容器。
>当我们看到这种共模变化时,我们是否看到 AUX/SBU 通信的细分?
=>我们方面没有任何问题。 但是、合规性测试场地出现了问题。
在合规性测试场地出现问题后、在检查波形时、我们会看到这种温漂。 所以我问你这个问题。
此致、
您好、
我们能否进行一些测量来测试这种情况是否在通信过程中发生。 这很可能是由于在插拔和拔下事件期间交流电容器放电/重新充电所致。
AUX 接口是交流耦合接口、如此处所示。

USB Type-C DisplayPort 交替模式。 模式系统、AUX 和 SBU 按如下方式进行多路复用。

在将电缆连接到 USB Type-C 插座之前、AUX 和 SBU 路径会断开。 这意味着 SBU1/2 网络将通过 2M PDOWN 下拉至 GND、AXP 信号将通过 100k PDOWN 下拉至 GND、AUXp 信号将通过 100k PUP 上拉至 3.3V。
当电缆插入时、AUX DC 电压将达到适当的常见调制电压、但交流电容器将放电/充电、从而产生此波形。
在合规性测试网站上出现问题后、当我们检查波形时、我们看到了这种温漂。 所以我问你这个问题。
我们在合规性测试方面看到了什么问题? 这是否违反了合规性?
您好、
有关以下两项的其他信息。
>>我们看到的波形是一致的还是仅在通信的开始或结束时才显示?
>至少,我们看到了通信的开始和结束。
=>我们不仅看到了通信的开始和结束、还看到了其他点的波形。
>我们在合规性测试方面看到了什么问题? 这是否违反了合规性?
=>我们未能遵循合规性测试内容。
- AUX_CH(曼彻斯特- II) 眼)眼图测试(规范)
根据结果、我们观察到差分信号的直流失调电压发生变化。 我们知道这与我们首先出现的现象不同、但在研究合规性测试失败的根本原因期间、我们发现了单端测量下的直流失调电压变化。
此致、