This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571311/tps2373-tps2373

器件型号:TPS2373


工具/软件:

你好。

 我们迷路了、我们正在尝试让电路板以 PoE 供电运行、当使用一对电源运行系统时、PoE 会在大约 10-15 秒后激活、但如果我们获得大功率、大约需要 90 秒来完成协商。 在所有情况下、当谈判完成后、它看起来会按预期运行。  

 我们没有反激式或类似设置、因此 VC_OUT 悬空、VC_IN 通过电阻器和二极管保持在 12V。 我们确实相信我们已经尝试过任何东西,但仍然没有线索为什么它是如此缓慢的检测。 我们还能错过什么?

Brgds
 Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    感谢您的联系。

    您能否提供 PD 器件的原理图?

    谢谢你。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。


     PoE 部分位于以下文件中。

    此致

     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    根据您的描述、协商需要 90 秒才能获得更高的功率。 这是否意味着、当您对 5-8 级使用分级电阻值时、需要 90s 才能完成协商? 这个协商如何定义、您是否测量了 Vdd-VSS 电压波形? 如果或非门、您能否提供 VSS-VSS 和 Vdd-RTN 电压波形?

    此外、您是否还可以将 PWR12/36 与 DC IN 之间二极管电桥的原理图附加到 DC IN?

    谢谢你。

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 Doide 桥是 Microchip 的一个完整包装盒、我认为他们不会提供、但随附了数据表。 我会看一下是否能找到一些 waveforms.e2e.ti.com/.../PD70224_5F00_IdealBridge_5F00_Dual_5F00_MOSFET_2D00_Based_5F00_Bridge_5F00_Rectifier_5F00_DS00003575D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉忘记回答 80 - 85 秒以更准确、但是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里可能有一个愚蠢的问题。 在一次性提到的更改 AMPS_CTL 和 AMPS_DUTY 设置的所有线程中、这可以在这里帮助吗?还是只有在协商后才会帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    您是否能够测量 VDD 到 VSS 和 VDD 到 RTN 的波形?

    在某些情况下、检测可能会失败、并且完成握手需要更长时间。 我们可以尝试查看检测是否发生了任何情况。

    AMPS_CTL 和 AMPS_DUTY 在此处不起作用。  

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、@ TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo M ü@ TI.  

       e2e.ti.com/.../IMG_5F00_2441.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_2443.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_2440.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 1:17 秒的视频,但它是太大发送在这里Disappointed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    您能否检查 TPS2373-4 的 VDD / VSS / RTN 和其他引脚的焊接和连接?

    您显示的波形有很大的噪声、如果其 RTN-RTN 为 VSS 波形、则蓝色波形异常。

    您可以使用万用表测量 VSS RTN-RTN 和 RTN-MOSFET 之间的阻抗、以仔细检查热插拔 VSS 是否就位。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的缺陷。
    蓝色是以太网电缆线上的电流探头。
    黄色表示来自“二极管“电桥的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已检查绘图、无错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    正如您在这里提到的、黄色波形是来自二极管电桥的电压。 我想您是指 VDD 至 VSS 电压。

    我是否正确理解了这一点? 因为该波形看起来不像正确的检测和分级操作。 如果是、那么您能否提供设置的详细信息? PSE 以及电缆如何连接?

    更清楚地说明问题。 您能否探测 VDD 到 VSS 波形、并在 VDD VSS 的上升沿触发?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     这是 VDD-VSS、如果是电缆、请使用新电缆。 有趣的是它并不总是 80 秒它是一切从 20 到 80-85。 电缆从交换机直接连接到 PCB 上的 PoE 连接器。

    此致

     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zhining。

     我的问题是什么? 如果我如何得到任何进一步?

    ***
    为了提前说明、IEEE802.3.bt 和 POE++并不等效
    ***

     以及如何选择或告诉谁在运行什么:)?

    此致

     Klavs Rommedahl.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    由于在建立 IEEE802.3bt 之前、建议使用 PoE++实现更高的功率、因此 IEEE802.3bt 和 PoE++并不等效。

    这将由您的 PSE 芯片决定。 只要它是 bt 标准 PSE、它就遵循 BT 标准。

    从您的波形可以看出、它似乎是检测相位故障。 分类波形显示的是 af。

    您能否提供 PSE 器件的详细信息? 同时、您能否检查 DEN 电阻和分级电阻。 它们的值是什么。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining。

    如果我记得正确的 PSE 短路、那么这将是一个现成的可购买 24 端口以太网交换机、我不知道内部到底是什么。 但如果可以提供帮助、我可能会为您找到一个数据表。

    DEN = 25.0001kΩ

    CLSA = 64R8009

    CLSB = 90R907

    只是得到了一些松散的信息。 该交换机是为 P++目的购买的“专业“交换机。

    顺便说一句,它不应该去周末,现在最短的时间是 30 秒,最长的是 326 秒?

    此致

     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    我只想再次确认 D2 没有安装。

    您能否尝试为 R12 使用 0 欧姆并再次进行测量?

    您能否分享如下所示的测量结果?

    三个通道 为 IDD - VSS(蓝色)、VDD(紫色)和 RTN-IDD VSS(绿色)。

    请对电压使用 20V/div、500mA 对电流使用 200ms/div。

    此外、请 在 Vdd 或 RTN-VDD VSS 的上升沿触发。

    此致、

    Zhining  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zhining。

     很抱歉、工程图不正确。 D2 已安装、但位于输入的外部电源和 VDD 之间、因此如果您理解我的意思、它不在电源的信号线上。
      

     R12 短接,首先我犯了一个错误,并在 RTN 上有短路,有趣的“电容器“曲线。

     我在“输出“中添加了 3k。

    此致

     Klavs.

    它变得越来越干净,但仍然从 20 秒至 240 秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    您所连接的分级和检测波形在此处看起来是合理的。

    根据您的描述、这是在分级之前还是在分级之后 20 秒?

    您 是否可以尝试将 1nF 电容器添加到二极管电桥? 数据表中选择合适的电阻器值

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining。

     每次我给的都是从连接器插入到开关中,所以当我说低功率在 10 - 15 秒内启动时,我的意思是我插入开关中的连接器,直到我们运行。 不幸的是,这是相同的 P++女巫 2 次是在 316 秒。 正是这一次我试着弄清楚为什么这么长。 我希望我敢说,添加这些电容器没有问题:)。 但我会尽力而为。

    此致
      Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zhining
     看起来它只是减缓一切:). 但这是有效的。 现在、每次低功耗都要超过 20 秒。
    此致
     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    对于 PD 芯片部分、加载条件不应影响用于检测和分级的时间。

    当在二极管桥之前使用额外的电容器时、检测时间会更长。  

    似乎存在一些泄漏路径导致无法完成检测。

    您能否测量您在二极管电桥之前添加的电容器两端的电压?

    如果您有额外的电路、请提供完整的原理图? 我要检查每个器件的接地情况。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zhining。

     除了在输出端添加的 3k 外、没有更多内容、我们移除了两个电源轨上的滤波器扼流圈、因此不再连接任何内容。

     我会尝试电压测量。

    此致、Klavs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    请尝试测量二极管电桥上的电压。

    您是否在没有负载的情况下尝试过? 或 Np 隔离式直流/直流模块。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining。

     最后,我得到了手指在 2 个差分探头,首先我尝试了一个 DMM,没有成功,然后我的 SCOP 正常,没有成功,然后这些 2 个差分探头 yubii :).

     除了什么都不起作用、因为我希望看到它能正常工作。 和之前一样正常运行、有时速度有点慢。 在 PoE++上供电、尽管它的作用就像想要的那样、但我在何时供电。

     通道 1:VDD 和 VSS 之间的黄色电压。
     通道 2:VDD 上的浅蓝色电流探头。
     通道 3:紫色  二极管桥输出
     通道 4:绿色 二极管桥输出 (PoE++对)。

    我只见过两个电源轨都上了一次、再说一次、只有一对使用了 CLSA 和 CLSB 电阻器、或者只有 2 组 CLS 手指

    此致
     Klavs..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    感谢您的更新。

    我将在下周初回到您身边。

    感谢您的理解。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天。

    我看了 4 个视频系列,第三个是有点烦人,因为它说开关应该发送 4 或 5 手指,但我只看到 2 或零。 这是否表明我一直在寻找我们的设计中的缺陷、这可能是交换机中的错误设置?

    此致
     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining。

    我们在交换机上连接了一些设备、它们在 2 到 4 秒内连接、无论是 AT 标准还是 BT 标准。

    可悲的是,这意味着缺陷或问题是在我们的板上:)。
    此致
     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining。

     我刚刚订购了开发套件:)。 但看看 Mouser、他发现开发套件已经过时了? 这款芯片是否用于 EOL?

    此致
     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    您的分类波形看起来不正确。 分类手指低于预期、有时是 2 个手指、有时是 0 个手指。 根据您的描述、检测也需要很长时间。

    对于探头、请始终使用差分探头、无源探头的检测和分类会产生干扰。

    您说的是正确的。 对于此 PD 芯片 TPS2373、应需要 5 个侦测。 您的波形只有 2。 我能否知道您使用的分级电阻? 能否仔细检查 DEN 电阻?

    您的原理图上是否有其他电路? 如果检测电流和分级电流不正确、则可能会导致检测失败。 我想检查是否有接地问题。  

    EVM 也没有停产。 您 可以随时 在 TI.com 上获取该手册。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zhining。
     我们是 3 人、检查是否仅连接了禁用的 Traco Power 设备、我无法断开连接、但再次检查、它已被禁用。
     我们还检查了 DEN 为 25k03。
     我测量到的分级电流达到 37 –42mA。
     在简单的测量中,我使用*10 探头,但我主要使用差分探头。

     我在闲逛的一件事是一级的手指,在你所有的文本和视频,它说,它应该比其余的视觉长得多,为什么这不,是从 TPS2373 或开关,和多长时间应该? 正常 2 次、正常 3 次?

    此致

     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    DEN 电阻正常。 而且分级电流数字看起来也不错。  

    分类手指由开关决定。 第一个手指的长度由 PSE 开关决定。 不同的 PSE 芯片可能具有不同的手指长度。 但手指的数量是固定的。 您可以参考下图:

    您显示的波形只有两个手指、表明是 30W 2 线对、这在 TPS2373 中是正常的。

    Q1:在这种情况下,有两种可能性,第一是分级 电阻设置 不正确。 您能否仔细检查分级电阻 R6-R11 和 R25- R32 值是否正确、并选择正确的值?

    第二种可能性是 PSE 没有足够的电源冗余来支持更多功率、而 PSE 将功率限制为 30W。 所以它只有两个手指。

    对于时间问题、

    问题 2:您还能详细说明一下、这是在分类之前 20 ~ 300 秒还是在分类之后?

    您能否查看上述问题并提供相应的答案。 它将帮助我更好地了解确切的场景。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zhining。

     多达 300 个与分级电阻无关。 它是从插件直到接受/全功率打开。 例外、我们永远看不到全功率。 从分级到上电、大约为 1ns、非常快。 虽然有时它看到分类,但没有反应,如上图所示。

     Rclsa = 64R9。

     Rclsb = 90R9。

     关于交换机功能,我将等待开发套件到达,并告诉你,因为它应该是在角落,我希望这将帮助我一点. ):)Slight smile

    此致

     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    感谢您的解释。  
    我会在 2-3 个工作日内回复您。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    感谢您的解释。

    根据您的描述、300s 是由于检测阶段、分类可以在短时间内完成。

    对于检测、从这里可以看到检测电阻器和 VDD 到 VSS 电容器。

    这里我可以考虑的另一项检查是 使用与上述相同的波形测量 VSS。

    我只是再次检查您的波形、我们没有看到波形是 VSS_RTN、如果有漏电流干扰检测、这可能会提示我们。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已找到 1 名市长 Bummer。 在变压器的内部站点、人们以前在每个中心有一个 75Ω 连接到 1nF、这个设计人员进行了 4 个 100nF 的变化、做了很多更改、检测信号仍然很丑、但这会产生更多的 50Hz 噪声。  

    但我仍然看不到正确的分级、因此无论什么情况、我们只有一对带电源。  

    我担心鸟巢 PCB 我们现在有方式损坏。 因此、根据我们所做的改变、我们很快就会设计一个新的项目。

    如果这种情况是关闭的,我可以一些如何保持它仍然更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    感谢您的更新。  

    您是否意味着您的设计中有 4 个 100nF 电容器用于这些电容器?

    您还可以检查左侧电容器的电容吗? 如果它们过大、检测也可能失败。

    此外、您是否可以更改 RJ45 连接器? 因为我们仍然没有根本原因的线索。 我建议您遵循  

    TPS2372-4EVM-006 评估模块(修订版 A) 、用于检查 RJ45 到 PD 芯片的连接。

    在这种情况下、只要您发布了新的回复、它就不会关闭或重新打开。 您可以继续在此处发布更新。

    此致、

    Zhining