This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:无法输出 4A 电流 — 原理图审阅

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579268/tps92682-q1-unable-to-output-4a-current---schematics-review

器件型号:TPS92682-Q1


您好的团队、

您能帮助查看下面随附的原理图吗?

我们的 TPS92682 设计具有以下设计条件

VIN = 9~16Vdc

CC 模式

负载为 5 Ω 时 IOUT = 0~4A

目前、它可以正常输出 2A、但 MOSFET 和二极管元件都位于 100°C 处。

当通过 SPI 命令将输出电流设置为 3A 时、实际输出电流仅为约

1A。 我们检查了 FLT1/FLT2 寄存器、发现当输出电流不足时、

将检测 CH1UV、CH1UC 和 CH1ILIM。 在 ILIM 寄存器中、我们设置 VILIM (THR)= 250mV。

您能帮我弄清楚问题是什么吗?  

1.jpg

谢谢  

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    器件可能会达到电流限值。 您能否发布以下波形?

    电感器电流
    开关节点电压
    输入电压
    输出电压


    这是您的示波器截图应该是的样子、通道在图片中标记、我需要相同的时间分段:




    此致、
    Daniel Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们没有电流探头、因此无法提供电感器电流波形。

    正确的电流输出波形如下所示。

      

    当电路设置为 3A 输出时、无法正常输出、波形如下。

    详细信息如下图所示。

         

      

    谢谢你

    Jason Huang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  
    我很难正确诊断该问题、因为我没有电感器电流波形。 但是、我看到客户将电流限值设置为 4A、这在 3A 设定点可能不够。 请增大电流限制、看看这样是否有助于保持正常运行。  

    发生“闪烁“是因为器件遇到某种故障并尝试自行复位。 在此事件期间、您能否读取故障寄存器?

    此致、
    Daniel