您好的团队、
您能帮助查看下面随附的原理图吗?
我们的 TPS92682 设计具有以下设计条件
VIN = 9~16Vdc
CC 模式
负载为 5 Ω 时 IOUT = 0~4A
目前、它可以正常输出 2A、但 MOSFET 和二极管元件都位于 100°C 处。
当通过 SPI 命令将输出电流设置为 3A 时、实际输出电流仅为约
1A。 我们检查了 FLT1/FLT2 寄存器、发现当输出电流不足时、
将检测 CH1UV、CH1UC 和 CH1ILIM。 在 ILIM 寄存器中、我们设置 VILIM (THR)= 250mV。
您能帮我弄清楚问题是什么吗?

谢谢
Py Tsai