请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898您好!
我有一个 PCB 提供电源、另一个 PCB 带有 BQ25898 和电池。 在某些情况下、必须能够连接两个 PCB、并让接收 PCB 识别连接、而不实际消耗任何显著的充电电流。
在我的应用中、我想为 BQ25898 供电足够多、使它能够导通并识别 VBUS、但不会开始为电池充电。 可以接受非常小的充电电流。
我希望在不更改软件/寄存器位或接收 PCB 上的其他硬件的情况下实现这一点。 可以根据需要以任何方式更改/设计提供 PCB 的电源。
是否可以通过将 VBUS 电压更改为特定电平、脉冲 VBUS 或您可以想到的任何其他巧妙解决方案来实现?
谢谢!
此致、
Niklas