This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:欺骗 BQ25898 在不进行大量电池充电的情况下识别 VBUS

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582067/bq25898-tricking-bq25898-to-recognize-vbus-without-significant-battery-charging

器件型号:BQ25898


您好!

我有一个 PCB 提供电源、另一个 PCB 带有 BQ25898 和电池。 在某些情况下、必须能够连接两个 PCB、并让接收 PCB 识别连接、而不实际消耗任何显著的充电电流。

在我的应用中、我想为 BQ25898 供电足够多、使它能够导通并识别 VBUS、但不会开始为电池充电。 可以接受非常小的充电电流。

我希望在不更改软件/寄存器位或接收 PCB 上的其他硬件的情况下实现这一点。 可以根据需要以任何方式更改/设计提供 PCB 的电源。

是否可以通过将 VBUS 电压更改为特定电平、脉冲 VBUS 或您可以想到的任何其他巧妙解决方案来实现?

谢谢!

此致、

Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    通过施加大于 VBUS_UVLOZ (3.6V) 但低于默认 VINDPM (4.4V) 的 VBUS、BQ25898 应该能够上电并进行通信、同时防止从其上拉任何电流。

    此致、

    Juan Ospina.