This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355DQPR 电流问题

Guru**** 2814955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563156/tps53355-question-of-tps53355dqpr-current

器件型号:TPS53355


工具/软件:

你(们)好  

  我们使用 TPS53355 为 3.3V 负载供电。我们发现输出电流限制太低、只有 4A、我们将 电流限制设置为 30A。 我们的负载最大电流为 20A。

我们的 SCH 如下、是使用 TI WEBENCH 构建 SCH 的 SCH 副本

我们做了一些测试并 发现了一些现象。

1.我们设置了不同的测试模式,设置了 FCCM 模式和自动跳跃模式,但 电流限制是相同的,只有 4A。

2.我们还设置了电流限制电阻器,我们设置了跳变电阻器 300k 和 510k ,但 电流限制是相同的,它只是 4A。

3.我们设定了开关频率,工作原理! 当我们将  开关频率设置为 250kHz 时、 电流限制高达 18A、而其他 开关频率 甚至为 300kHz、 电流限制 仅为 4A。

我们的 电感是 SRP1265A-R47M、SRF 是 75MHz

这种现象很奇怪、原因是什么? 如何解决? 我们希望电源输出 20A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    影响电流限制的要点:

    • 跳变电阻器
    • 仔细检查模式电阻器和射频电阻器
    • 电感器额定值
    • 仔细检查设置(如果输入端存在任何电流限制等)
    • 使用建议的元件确认设计为建议的设计

    请确认是否已全部验证。

    如果我发现任何问题、请告诉我、我可以再次检查我这边的设计和原理图。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

          我们使用了 WEBENCH 构建 SCH、如下所示

    我们的 SCH 如下

    我们的 跳闸电阻器为 150kΩ、我看到的 推荐设计 跳闸电阻器为 137kΩ、计算表明我们设置的电流限制大于参考设计的电流限制。

    2.我们尝试所有模式和所有 开关频率,当我们设置开关频率为 250kHz 时,电流限值高达 18A ,但其他开关频率甚至达到 300kHz,电流限值仅为 4A。

    3.我们的 电感器 参数如下,我们发现 电感器正常

    4.我们的输入来自一个稳压电源,我们将稳压电源的输出设置为 12V/10A ,输出总功率为 120W。

    5.关键参数  是从参考设计复制的。跳闸电阻大于 推荐的设计,电感器我们找不到 440nH ,我们发现 470nH 替换它。RR 我们没有 18.7k、我们 用 15k 来替换它,我们也尝试用 18k、来替换它,但这种现象和以前一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享

    请允许我花些时间研究一下这个问题

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

         我们的 PCB 有 6 层、另一层是 GND

    顶部

    底部是一些 FB 电阻器和 环路调节 元件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    我们将在下周做出回应。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够检查您的原理图。 我注意到可以进行一些小的调整。

    • 要进行确认、您正在选择 970kHz、同时将 0 Ω 连接到用于射频的 VREG。 请确保这是所需的
    • 电感器应正常
    • Rtrip 也应该还可以。 建议使用 107kohm、但 150kohm 应该不是问题
    • 我注意到您的 FB 电阻等于 3.463Vout。 您可以将其修改为底部 10k Ω、顶部 47k Ω
    • 我注意到 VDD 上没有 4.7 μ F 电容器。 强烈建议您执行此操作。 请在 VDD 上添加一个 4.7 μ F 电容器、让我知道结果

    我正在添加 Excel 设计计算器、我已将其简要输入您的设计。 请参考此处并进行任何所需的调整。 另请参阅接下来的几个选项卡、其中包含原理图和布局检查清单。 我注意到的主要问题是 VDD 没有 4.7uF 电容器。

    e2e.ti.com/.../TPS53355-12vin-3_5F00_3vout-20A.xlsx

    请告诉我结果。

    谢谢您、
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    是的、我们尝试了 0Ω 或 1Ω 射频电阻器设置为 970kHz、我们测试了开关频率为 970.87kHz、可以

    2.是的,我们生产了 10 块板,所有板 现象都是一样的。 我们的电感器是制造商提供的样片。

    3.是的,我们也尝试不同的 跳变电阻,我们设置 跳变电阻为 300k 和 510k ,但 电流限值是相同的,它只是 4A。

    我们在 底部设置了 10k Ω、在顶部设置了 47k Ω、我们测试了 电压为 3.42V、但 电流限制相同、只有 4A。

    5.我们 在 VDD 上放置了一个 10uF 电容器、请参阅 我们的 SCH C914、它用于 VDD。我们也更改为 4.7uF 、但它无法工作、电流限制相同、只有 4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常我们在我们的器件上不会看到此问题。 您的负载线是否太薄、无法消耗超过 4A 电流? 您是否尝试过将负载线更改为更大的导线? 您能否在设置中尝试使用我们的某个 EVM 来查看结果(如果结果相同)?

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

           我们有一层连接到负载。

    从前面看、我们设置了开关频率、很有效! 当我们将开关频率设置为 250kHz 时、电流限制高达 18A、而其他开关频率甚至为 300kHz、电流限制仅为 4A。

    它可以高达 18A,但我们想要 20A ,这也是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否仍看到此问题? 如果问题已解决、请告诉我、我可以关闭此主题;如果没有、我可以进一步了解此主题。

    谢谢你

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        我们不能解决这个问题,所以我们改变另一个制造商 DC-DC 解决.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、请关闭此主题

    谢谢