工具/软件:
你(们)好
我们使用 TPS53355 为 3.3V 负载供电。我们发现输出电流限制太低、只有 4A、我们将 电流限制设置为 30A。 我们的负载最大电流为 20A。
我们的 SCH 如下、是使用 TI WEBENCH 构建 SCH 的 SCH 副本

我们做了一些测试并 发现了一些现象。
1.我们设置了不同的测试模式,设置了 FCCM 模式和自动跳跃模式,但 电流限制是相同的,只有 4A。
2.我们还设置了电流限制电阻器,我们设置了跳变电阻器 300k 和 510k ,但 电流限制是相同的,它只是 4A。
3.我们设定了开关频率,工作原理! 当我们将 开关频率设置为 250kHz 时、 电流限制高达 18A、而其他 开关频率 甚至为 300kHz、 电流限制 仅为 4A。
我们的 电感是 SRP1265A-R47M、SRF 是 75MHz

这种现象很奇怪、原因是什么? 如何解决? 我们希望电源输出 20A 的电流。