主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
工具/软件:
您好、对于我们的电池应用、我们使用的是 BQ40z80、并且这些 LED 配置为 5 个 LED、而不是 6 个 LED。
我们注意到、充满电后、所有 5 个 LED 都会亮起、但 LED1 和 LED3 会以微弱的频率闪烁、如 TI BQ40z50 的文章 【常见问题解答】如何配置监测计以驱动少于 5 个 LED? 。
是否有类似的解决方案可用于 BQ40z80 以仅驱动 5 个 LED?
我们已在当前设置中将第 5 个和第 6 个 LED 阈值均设置为 100%
谢谢
AV