This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将电量监测计配置为驱动少于 6 个 LED

Guru**** 2609655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547889/bq40z80-configure-gauge-to-drive-fewer-than-6-leds

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

您好、对于我们的电池应用、我们使用的是 BQ40z80、并且这些 LED 配置为 5 个 LED、而不是 6 个 LED。

我们注意到、充满电后、所有 5 个 LED 都会亮起、但 LED1 和 LED3 会以微弱的频率闪烁、如 TI BQ40z50 的文章  【常见问题解答】如何配置监测计以驱动少于 5 个 LED? 。

是否有类似的解决方案可用于 BQ40z80 以仅驱动 5 个 LED?

我们已在当前设置中将第 5 个和第 6 个 LED 阈值均设置为 100%

谢谢

AV   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AV、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AV:

    当发生闪烁时、您能否确认从 LED 输出引脚读取的电压? 您还能分享一个 LED 电路原理图片段吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    这是 LED 电路片段

    根据这篇文章  【常见问题解答】、如何将电量监测计配置为驱动少于 5 个 LED? 我们尝试将第 6 个 LED 阈值更改为 101%,但这没有解决问题.

    我们观察到的是,没有第 6 个 LED ,  LED1 和 LED3 ,以暗淡的速度闪烁,所以我们尝试添加第 6 个 LED 反向并联到第 5 个 LED ,这解决了第 1 个和第 3 个 LED 闪烁的问题,它只是第 6 个在这种情况下闪烁。

    已连接带和不带第 6 个 LED 的视频。

    e2e.ti.com/.../1464.without_5F00_6th_5F00_LED.mp4e2e.ti.com/.../8321.with_5F00_6th_5F00_LED.mp4

    在连接的视频中,红色 LED 是第 6 个 LED。

    此外、第 6 个 LED 将在何时停止闪烁、即使在充电结束后、第 6 个 LED 也将继续闪烁。 第 6 个 LED 的阈值设置为 100%。

    有没有解决这个问题的 LED1 和 LED3 暗淡闪烁,而无需放置第 6 个 LED .

    谢谢、  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AV:

    看一下 EVM 原理图、LED5 的方向与在 EVM 上设计的方向相反、是否已经尝试过在这里翻转 LED5 的方向(LED6 断开连接)?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    进行交叉检查后、LED 的方向与 EVM 设计完全一致。

    谢谢、  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试翻转第 5 个 LED 而不放置第 6 个 LED ,这基本上是第 6 个 LED 放置和第 5 个 LED 移除,根据 EVM 方向,第 6 个 LED 持续闪烁。附加视频作为参考。

    e2e.ti.com/.../4375.MicrosoftTeams_2D00_video.mp4

    我们关注的是:  

    1) 有没有方法可以停止 LED 的暗淡闪烁,而不放置第 6 个 LED。

    2) 如何避免充电结束后最后一个 LED 闪烁的 CHG 放松时间阈值放电(120 秒)和保持最后一个 LED 稳定.( LEDCHG 位在设置中启用)

    下面是我们的 LED 设置:

    谢谢、  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AV:

    当发生此 DIM 闪烁时、您能否分享完整的.gg 文件和电量监测计寄存器的快速日志? 我想看看此时电量监测计中还发生了什么情况。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请找到随附的日志和 Gg.csv 文件。

    e2e.ti.com/.../soc-led-charge-log_5F00_18092025.loge2e.ti.com/.../40z80_5F00_DF-file.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、

    从.gg 文件来看、LED 闪烁周期大约为 2s (4096 *488us)。 从上面的视频中、LED 1 和 LED 3 似乎以 2s 的速率闪烁、您能否尝试更改此值以查看此参数是否存在行为?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我们将闪烁周期更改为 4 秒、但仍然看到相同的 behavior.e2e.ti.com/.../IMG_5F00_8172-_2800_1_2900_.MOV
    可以帮助我解决此问题的任何其他建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    Re 上传了闪烁周期为 4 秒的视频  

    e2e.ti.com/.../4sec_5F00_blink_5F00_period.mp4

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AV:

    纵观代码、似乎这个闪烁周期用于 LEDCHG 结构、您已启用该结构。 这可能会导致此处出现问题。 您的充电周期通常是多长时间? 能否将该值设置得足够大、以便在充电时不发生变化?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    我们的充电周期通常为 2 到 4 小时,具体取决于充电电流设置。  

    “ 能否将此值设置得足够大、以便在充电时不发生变化?“ -请帮助我通过一个例子来理解这一点。

    您是否在谈论 LED 闪烁周期要更改为大于充电持续时间的较大值? 这不会导致 LED 根本不闪烁吗?

    谢谢、

    AV