This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:选择能够生成±15V 电压的升压 IC。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4421, TMUX7234, TPS65131, TPS5430, TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582433/tps65131-q1-choose-a-boost-ic-that-can-generate-15v

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:THVD4421TMUX7234TPS65131TPS5430

我们目前正在设计双协议 (RS –232/ RS THVD44485) 收发器电路(类似于 THVD4421)。 根据客户的引脚定义要求、我们需要包含 TMUX7234、它需要±15V 电源轨。

系统的主电源电压为 5V、我们需要从中生成+15V 和–15V 电压。
我们评估了以下选项:

  • 使用单个 TPS65131、它可以生成±15V 的电压。

  • 使用两个 TPS5430 转换器:一个生成+15V、另一个生成–15V。

然而,我们不能确定这些是否是最佳解决方案。
如果您能提供合适的元件、我们将不胜感激  通过 5V 输入提供±15V 电压 适合驱动 TMUX7234。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keng:

    根据您的说明、TPS65131-Q1 是此应用的理想选择。

    BR

    Patrick