请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131-Q1主题中讨论的其他器件:THVD4421、 TMUX7234、 TPS65131、 TPS5430、
我们目前正在设计双协议 (RS –232/ RS THVD44485) 收发器电路(类似于 THVD4421)。 根据客户的引脚定义要求、我们需要包含 TMUX7234、它需要±15V 电源轨。
系统的主电源电压为 5V、我们需要从中生成+15V 和–15V 电压。
我们评估了以下选项:
-
使用单个 TPS65131、它可以生成±15V 的电压。
-
使用两个 TPS5430 转换器:一个生成+15V、另一个生成–15V。
然而,我们不能确定这些是否是最佳解决方案。
如果您能提供合适的元件、我们将不胜感激 通过 5V 输入提供±15V 电压 适合驱动 TMUX7234。
谢谢