This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561246:输出滤波器选择

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581834/tps561246-output-filter-selection

器件型号:TPS561246


大家好!


我对 TPS561246 有疑问。
在 7.2.2.3 Output Filter Selection 下、写入了以下内容。  

image.png

我认为典型的双极点频率约为开关频率的 1/50。 这种理解是否正确?
对于 40kHz、它是开关频率的 1/30。
在计算建议的 Lout 和 Cout 时、它们会达到 25kHz、这大约是开关频率的 1/50。
我是否应该设置建议的 Lout 和 Cout、或者是否应该根据 40kHz 的双极频率设置 Lout 和 Cout?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ishiwata

    我们将对此进行检查并返回给您  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我们期待收到您的答复。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ishiwata

    请考虑建议的 Lout 和 Cout、因为这比考虑 40kHz 的精度(设计团队通常在放置该表之前会运行多次仿真)更高。  

    此致

    Nikhil