This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635EVM:建议的电容器器件型号

Guru**** 2924880 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65645, LM5013-Q1, LMR51635, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581221/lmr51635evm-recommended-cap-part-number

器件型号:LMR51635EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMR51635、LM65645 、LM5013-Q1、 LM5013

您好、

我目前正在使用 LMR51635 设计定制电路板、并参考 LMR51635 降压评估模块设计作为起点。 查看用户指南(文档 SLUUCT3A )、我注意到原理图和与输出电容器相关的物料清单之间存在差异。

原理图将输出电容器标记为 33 µF 、而 BOM 将它们列为 22 µF (X7R、25V)。 我想确保我的设计与官方 EVM 上实际使用的元件相匹配。

假设我的 VOUT 为 13.8V 而不是 5V、

请确认:

  1. 对于 Cout、 在我的 VOUT 案例中、建议的确切器件型号是多少 (13.8v)?

  2. 对于电感、  在我的 VOUT 案例中、建议的确切器件型号是多少 (13.8v)?

您的澄清将有助于我确保元件精度、并在应用中实现出色的稳压器行为。

提前感谢您的时间和支持。

 

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fawzy:

    感谢您的查询!

    我们会尽快回复您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fawzy:

    为了进行确认、您能否详细说明器件的运行条件? (例如:标称输入电压,频率,负载电流等)

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:

    标称输入电压范围为 18V 至 50V 、负载电流约为 1.5A


    我不确定您指的频率、但我很乐意私下与您分享原理图。

    谢谢、此致、

    Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fawzy、

    感谢您的规格!

    我讨论的开关频率取决于您所使用的 IC 型号、如下表的数据表中所示:

    我假设您使用的是 EVM 原理图中给出的 IC 型号、即 LMR51635XDDCR、因此开关频率为 400kHz。

    我会尽快向您提供所需的数据。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fawzy、

    您可以针对您的工作条件使用填充的快速入门计算器中的值。

    e2e.ti.com/.../LMR51635-Quickstart-Calculator_5F00_REVA.xlsm

    采用电感值和电容值、使其保持 45 度以上的相位裕度并使纹波电流限制在 45%以内。

    使用的输出电容值是在降额后、因此请相应地使用电容值。

    可以使用 X7R 或 X5R 输出电容器。

    您可以使用所选的 16uH 标准电感器。

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sourish、

    请您澄清一下之间的区别 推荐 实际 SPICE 仿真模型 Cin COUT 、和 Lout

    此致、

    Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fawzy、

    实际值应尽可能接近建议值。

    我之前附加的快速入门计算器具有适用于您的条件的建议值。

    对于 Cout 值、请注意所用电容器的降额系数。

    对于电感器、取电感器的饱和电流约为 3A(2 *负载电流)、以确保正常运行。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sourish、

    抱歉、我知道 TI 提供了多种降压稳压器;您能推荐另一款可靠性更高、可提供高达以下等级的器件吗 2.5A (或更好)? 我已经选择了一个额定芯片 3.5A 我想为将来的功能和更高的热裕度留出空间、但我想了解您对其他器件(请参阅特定的器件型号)以及每种器件的权衡因素 — 效率,热性能/降额、输入范围、开关频率(以及任何与音频相关的 EMI 影响)。 我的应用正在供电 音频→放大器 电路板、因此低输出纹波、良好的 PSRR 和软启动/砰砰声缓解选项很重要;请提出有关有助于减少可闻开关伪影的滤波器或布局实践的建议。

    感谢您的建议。

    此致、

    Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    感谢您的查询!

    我会尽快回复您提出的建议。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

     除了 LMR51635、您可以查看以下 4 IC:

    LM65645 还具有输入滤波器配置。

    您可以查看其数据表中的一些器件。

    您可以在 webench 上检查更多器件:

    Power Designer 吧

    如果您有任何其他问题、欢迎随时提出。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sourish:

    我决定继续  LM5013-Q1 并最初计划遵循 LM5013-Q1 EVM 原理图 。 但是、我遇到了一些不一致之处、因此很难自信地推进:

    1. BOM 和原理图 EVM 的电容值不匹配(特别是 C8 和 C9 )。

    2. SNVR514—LM5013-Q1 设计计算器 显示了展示了的原理图 GND 引脚未连接 短接至地、这似乎不正确。

    我并不是在试图标记错误、而是在构建 A 大型原型板 我想避免小而昂贵的设计错误。

    请您向我指出 最新且内部一致的参考 (数据表,EVM 设计或经验证的原理图)、我可以信赖的 LM5013 或 LM5013-Q1

    您的澄清有助于让我们重新确定我是否遵循了正确的 TI 设计指南。

    此致、

    Mohammed  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、  

    我会尽快回复您。  

    谢谢。此致、  

    南迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我不处理 LM5013 器件。

    那么、您能否为 LM5013 打开一个新的 e2e 主题、以便相关工程师可以直接与您联系?

    希望我能够回答您的其他问题、直到 LM5013。

    请点击此主题上的“已解决“、以便在此结束。

    感谢您的考虑!

    谢谢。此致、

    南迪。