Other Parts Discussed in Thread: LM65645, LM5013-Q1, LMR51635, LM5013
Thread 中讨论的其他器件:LMR51635、LM65645 、LM5013-Q1、 LM5013
您好、
我目前正在使用 LMR51635 设计定制电路板、并参考 LMR51635 降压评估模块设计作为起点。 查看用户指南(文档 SLUUCT3A )、我注意到原理图和与输出电容器相关的物料清单之间存在差异。
原理图将输出电容器标记为 33 µF 、而 BOM 将它们列为 22 µF (X7R、25V)。 我想确保我的设计与官方 EVM 上实际使用的元件相匹配。
假设我的 VOUT 为 13.8V 而不是 5V、
请确认:
-
对于 Cout、 在我的 VOUT 案例中、建议的确切器件型号是多少 (13.8v)?
- 对于电感、 在我的 VOUT 案例中、建议的确切器件型号是多少 (13.8v)?
您的澄清将有助于我确保元件精度、并在应用中实现出色的稳压器行为。
提前感谢您的时间和支持。