This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:原理图审阅

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577170/tlv61070a-schematic-review

器件型号:TLV61070A


您好、  

目前、我们在设计中使用 TLV61070ADBVR 来生成 5V 电压。 输入电压 范围为 2.5V ~ 4.35V、最大电流消耗为 500mA。 根据我们捕获的原理图设计指南、附上该图像以供您参考。

请就此提出建议。

image.png

此致、

Kaliga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应的工程师将立即做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaliga、

    您能否再添加 2 个?μ F 的 22uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表的规格、将输入电容器更改为 4.7uF 和 10uF。 为了便于您参考、我附上了原理图图像。
    由于 R2 的值应小于 100K、因此我们选择了反馈电阻器 R1 和 R2、组合为 90.9K 和 10K。 这是否可以接受?
    是否需要实施反馈电容器?

    请告诉我们这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaliga、

    反馈还可以。 我的意思是、您最好再添加两个与 C548 并联的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我再将两个 22uF 电容器与 C548 并联、则输出电容将超过 40uF。 TI 建议在这种情况下使用前馈电容器。 我们还没有在设计中实现这一点。 我们使用以下公式计算了 1800pF。

    我们可以将其连接到我们的设计中吗?
    我们也选择了 4.7uH 的电感值是否可接受? 是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaliga、

    大家可以参考这一点。