This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS793-Q1:用于稳定性分析的 TPS793-Q1 SPICE 模型

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568915/tps793-q1-tps793-q1-spice-model-for-stability-analysis

器件型号:TPS793-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

您能否分享器件 TPS79318DBVRQ1(固定电压 IC) 的)的 SPICE 模型、 该模型支持对稳定性分析(闭环稳定性)进行仿真?

我从网站下载的模型仅支持瞬态

请尽早分享模型。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    遗憾的是、我们目前没有适用于 TPS79318DBVRQ1 的 SPICE 模型、该模型支持稳定性分析。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您的答复

    您能建议我们如何检查  该 LDO 器件的稳定性分析(闭环稳定性)吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    在这种情况下、我们通常建议 使用评估模块执行非侵入式稳定性测量。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    如果可能、您能否将 非侵入式稳定性测量结果与您针对此器件的评估模块分享? (TPS79318DBVRQ1(固定电压 IC))

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我们可以测试它:是否测试了特定的输出电容或负载条件?  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    请查找我们的测试条件。

    您能否 对下面的进行无创稳定性测量?

    部件号:TPS79318
    VIN = 3.3V
    VOUT = 1.8V
    将 LOAD CURRENT = Min 45mA 更改为 Worstcase Current 200mA
    输出电容:
    2.2uF (CAP 2.2uF 10% 6.3V X7R 0603)- 1 个计数

    100nF(陶瓷电容器 100nF 10% 50V X7R 0402) - 1 个计数

    测量完成后、请尽快告知我

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我的目标是在下周获取这些数据、并在时间安排更清晰时进行更新。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否 根据测试条件的要求更新无创稳定性测量?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    我将需要几天时间来完成此操作。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    能否请您分享目标日期、以便我们相应地规划时间表。

    此致、

    Jeffrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrin:

    我的目标是本周结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrin、Aishwarya、  

    基准测试。 由于我们实验室中的器件可用、我不得不替换为 10V X7R 2.2uF。 测试是在 Cin = 1uF、Cff = 10nF、CNR(旧芯片)= 10nF 的条件下完成的。

    旧芯片:

    45mA:PM:8.8 度

    200mA:PM:5.2 度

    新芯片:

    45mA:PM:>71 度

    200mA:PM:>71 度

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢结果。

    您能解释一下旧芯片和新芯片及其区别吗?

    另外、能否分享测试报告以便我们查看结果?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrin:

    新芯片器件是采用更现代工艺的更新设计。 数据表中详细说明了新器件和传统器件之间的规格差异。  

    除了上述结果外、我没有其他测试报告。 新器件和旧器件均焊接到 EVM 上、并具有上面列出的输入和输出电容器。 输入电源来自配置为 3.3V 的台式电源。  该器件的输出连接到 Picotest J2111B 电流注入器。 注入器拉取约 20mA 的偏置电流、因此使用了 10Ω(对于 200mA 负载电流)和 76Ω(对于 45mA 负载电流)的额外负载电阻来产生两种负载条件。  

    我使用 Bode 100 频率响应分析器测量输出阻抗、用于监测器件的注入电流和输出电压。 然后、使用该仪器的内置相位裕度计算器根据测得的输出阻抗计算相位裕度、如此处的 Picotest 应用手册:非侵入式稳定性测量 —  Picotest 中所述

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davis、

    感谢您的解释。

    我在旧芯片和新芯片上做了一些数据分析、发现新芯片的性能比旧芯片更高。

    在结果中、 旧芯片的主要差异小于 10deg、而不是预期的相位裕度(预期 PM:>45deg)

    旧芯片:

    45mA:PM:8.8 度

    200mA:PM:5.2 度

    您能共享测试图像以进行验证吗? 是否有任何理由在旧芯片上降低相位裕度。

    请提供您的反馈。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能提供关于设置的反馈吗

    1.旁路引脚是开路还是连接到电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrin:

    现代陶瓷电容器的 ESR 非常低、因此旧芯片的相位裕度很可能较低。 鉴于 10mΩ 或更高的 ESR、许多传统器件都得到了补偿、这在旧的陶瓷电容器技术以及钽电容器和电解电容器中很常见。 当使用 ESR 在 1mΩ 的–5mΩ 范围内的现代陶瓷电容器时、它们通常会表现出较低的相位裕度。  

    为了在旧芯片上进行测试、旁路引脚按照数据表中的建议连接到 10nF 电容器。 新芯片没有与 BYPASS 引脚的内部连接、因此在测试中未使用旁路电容器。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否请在旁路引脚开路的情况下测试旧芯片(不连接电容器)。

    在我们的设计中、

    引脚输入 — 3.3V Vin

    引脚 EN - 3.3V

    引脚输出 — 1.8V

    引脚旁路 — NC

    部件号:TPS79318
    VIN = 3.3V
    VOUT = 1.8V
    将 LOAD CURRENT = Min 45mA 更改为 Worstcase Current 200mA
    输出电容:
    2.2uF(电容 2.2uF 10% 6.3V X7R 0603)- 1 个计数 ( 10V X7R 2.2uF (根据元件可用性而定)-正常)

    100nF(陶瓷电容器 100nF 10% 50V X7R 0402) - 1 个计数   

    请分享测试图像结果、设置图像和目标日期。

    请尽快继续、我们即将完成有关这一结果的时间表。

    谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrin:

    由于旅行,我将无法测试这一周 10 月 27 日

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否让我联系各自的人来进行此次模拟。 因为我们已经接近时间表了。

    您能否将其分配给您的同事、以便我们能够得出结论。

    请在您缺席时提供支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrin:

    对延迟深表歉意。 我已经重新测量了旧芯片和新芯片、但没有为旧芯片组装 CNR。 相位裕度如下:  

    负载: 传统 新品
    45mA 13.5° > 71°
    200mA 11.6° > 71°

    附于下文的报告:  

    e2e.ti.com/.../TPS793_5F00_stability_5F00_legacy_5F00_200mA_5F00_no_5F00_cnr.pdfe2e.ti.com/.../TPS793_5F00_stability_5F00_legacy_5F00_45mA_5F00_no_5F00_cnr.pdfe2e.ti.com/.../TPS793_5F00_stability_5F00_new_5F00_45mA.pdfe2e.ti.com/.../TPS793_5F00_stability_5F00_new_5F00_200mA

    对于新芯片、由于 LDO 的输出阻抗刚好在输出电容器的大得多的峰值之前、Q (Tg) 的峰值很小。 对于 45mA 负载和 200mA 负载的相位裕度计算、我使用了这个较小的峰值、得到上面大于 71°的相位裕度值。 改用电容器峰值时仍会产生高于 60°的相位裕度。  

    此致、

    Alex Davis