请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61047您好:
我目前无法准确地模拟效率、请您提供帮助。 您能否帮助估算 TLV61047 在以下运行条件下的理论效率?
- 输入电压 :5V
- 输出电压 : 12v
- 输出电流 :0.15A
非常感谢您的支持!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.