This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:在 0.15A 输出下仿真 TLV61047 效率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581588/tlv61047-simulating-tlv61047-efficiency-at-0-15a-output

器件型号:TLV61047


您好:
我目前无法准确地模拟效率、请您提供帮助。 您能否帮助估算 TLV61047 在以下运行条件下的理论效率?

  • 输入电压 :5V
  • 输出电压 : 12v
  • 输出电流 :0.15A

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您条件下的效率为 90.95%、也可以在数据表图 6-1 中找到此结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng Cheng:

    这是我测量得到的效率结果。 您能帮助我确认是否正确吗? 谢谢!

    输入电压:5V
    输出电压:12V
    输出电流:0.133A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不得不说、您的测试结果看起来不合理。 请使用输入/输出陶瓷电容器上的万用表测量 Vin 和 Vout、并使用万用表测量输入电流。  

    不要在电源和电子负载上读取它们。

    您能分享您的原理图以供我审阅吗?