请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1120您好的团队、
我有两个关于在单端模式下使用 ADS1120 的问题。
问题 1
运行条件:
- 在单端模式下使用 ADC(AVSS 连接到 AINN、AIN1 设置为 AINp 输入)
- 电源电压:5V (AVDD =+5V、AVSS = 0V)
- 外部基准电压:4.096V (REFP0 = 4.096V、REFN0 = AVSS = 0V)
- 增益= 1(PGA 禁用和旁路)
问题:
向 AINn (AIN1) 施加 4.096V、2.048V 或 0V 时、ADC 转换结果(输出代码)将是什么?
我相信这可以根据数据表的“8.5.2 数据格式“部分进行计算、但请您给予指导。
问题 2.
运行条件:
在单端模式下使用
VADD = 5V、Vass = 0V、Vref = REFP0 = 4.096V、REFN0 = AVSS = 0V

问题:
如果向 AINx 施加–0.1V、输出代码将是什么? 它是 0000h 还是对应于–0.1V 的代码?
此致、
Kyohei