This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:关于单端操作

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582050/ads1120-regarding-single-ended-operation

部件号:ADS1120


您好的团队、

我有两个关于在单端模式下使用 ADS1120 的问题。

问题 1

运行条件:

  • 在单端模式下使用 ADC(AVSS 连接到 AINN、AIN1 设置为 AINp 输入)
  • 电源电压:5V (AVDD =+5V、AVSS = 0V)
  • 外部基准电压:4.096V (REFP0 = 4.096V、REFN0 = AVSS = 0V)
  • 增益= 1(PGA 禁用和旁路)

问题:
向 AINn (AIN1) 施加 4.096V、2.048V 或 0V 时、ADC 转换结果(输出代码)将是什么?
我相信这可以根据数据表的“8.5.2 数据格式“部分进行计算、但请您给予指导。

问题 2.

运行条件:
在单端模式下使用
VADD = 5V、Vass = 0V、Vref = REFP0 = 4.096V、REFN0 = AVSS = 0V

image.png

问题:
如果向 AINx 施加–0.1V、输出代码将是什么? 它是 0000h 还是对应于–0.1V 的代码?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyohei-San、  

    问题 1:

    是的、正确。预期的输出代码可以通过这种方式计算。  1LSB =(2 Vref /增益)·/ 2^16 =+LSB FS / 2^15

    正满标量程输入(在本例中为+4.096V 时)、预期输出代码为 7FFFh、2.048V 时预计为 3FFFh、而您预计在 0V 时的输出代码接近 0000h。 可能存在一些器件偏移、可能会影响这些数字中的任何一个。  

    问题 2:  

    由于数据格式为双极、因此预期代码将为–100mV 的二进制补码。  

    此致、  

    Andrew