This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:需要一个–15V 输出电压的电源逆变器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581888/lm5017-need-a-power-inverter--15v-vout

器件型号:LM5017


您好先生

AMP 需要–15V/AMP 200mA 输出

VIN 具有 24V、5V、3.3V、您是否有任何生成–15V 的建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、陈  

    遗憾的是、LM5017 的最小 VIN 为 7.5V。 该器件无法处理 5V、3.3V 输入。  您必须考虑升压转换器来覆盖  5V、3.3V 输入。   

    我仅负责宽 VIN 降压转换器。  如果您对升压转换器有疑问、请创建新帖子。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EL

    如果仅 VIN 24V、Vout 需要–15V/LM5017、那么 200mA 适合吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、陈  

    是、LM5017 可以处理+24V 至–15V/LM5017 200mA 的转换。  

    - EL