主题:TPS3840 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 专家:
我的客户现在在自己的 PCB 上测试 TPS3840DL30DBVRQ1。
您能先检查一下下面的原理图吗?

在测试时、他们发现下面的波形。
(绿色:BATT_IN、红色:VDD (P2)、黄色:\RESET (P1))

如您所见、IC 无法正确检测 VBATT_IN 上升信号。
我的客户有 2 个解决方案来解决这个问题。
将 C2876 从 10nF 更改为 100nF
或
2.将 R7325、R7326 更改为较低的值、维持相同的电阻比
无论如何,我的问题是,这两个解决方案是有效的解决这个问题。
还有一点。 您能否检查启动 TPS3840DL30DBVRQ1 的最小工作电流?
我之所以问这个问题、是因为我发现流入 VDD 引脚的电源电流最大为 700nA、但他们发现必须通过调整电阻分压器 (R7325、R7326) 施加最小 1mA 电流。
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐