This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:有关输入电流的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579827/tps3840-q1-question-about-input-current

器件型号:TPS3840-Q1
主题:TPS3840 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在在自己的 PCB 上测试 TPS3840DL30DBVRQ1。

您能先检查一下下面的原理图吗?

image.png

在测试时、他们发现下面的波形。

(绿色:BATT_IN、红色:VDD (P2)、黄色:\RESET (P1))

image.png

如您所见、IC 无法正确检测 VBATT_IN 上升信号。

我的客户有 2 个解决方案来解决这个问题。

将 C2876 从 10nF 更改为 100nF

2.将 R7325、R7326 更改为较低的值、维持相同的电阻比

无论如何,我的问题是,这两个解决方案是有效的解决这个问题。

还有一点。 您能否检查启动 TPS3840DL30DBVRQ1 的最小工作电流?

我之所以问这个问题、是因为我发现流入 VDD 引脚的电源电流最大为 700nA、但他们发现必须通过调整电阻分压器 (R7325、R7326) 施加最小 1mA 电流。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    将电容器增加到 100nF 应该是更好的解决方案。 与传统电阻梯相比、tps3840 使用电容器梯。 在输入阻抗升高的情况下、可以观察到电容梯振荡。 增大旁路电容器有助于滤除振荡。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的支持。

    我在下面找到了 E2E 链接。 另一位专家说 R1 不应大于 20k Ω。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994528/faq-tps3840-resistor-divider-for-sensing-wide-input-voltages?keyMatch=TPS3840

    您能给我一个关于电阻分压器的准确建议吗? 我的客户测试了几种有关输入电阻分压器的场景、他们发现在启动时、VDD 的输入电流应超过约 800uA(约为 1mA)。

     流入 VDD 引脚的电源电流值最大为 700nA(数据表的第一页)、我认为这意味着启动后稳态的电源电流。

    您能告诉我您对此的看法吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase — 我们的团队将在接下来的 2 天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    正如您链接的常见问题解答中所述、在电源电流稳定至数据表中给出的值之前、会出现短暂的浪涌电流。 因此、减小电阻值和增加电容都有助于有效缓解该问题

    数据表的第 9.2.3 节提供了有关选择电阻器和电容器值的建议:

    -亨利