This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27538:VDD 和 IN1/IN2 之间的电压漏电流

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579573/ucc27538-voltage-leakage-between-vdd-and-in1-in2

部件号:UCC27538


尊敬的所有人:

我基于 TDC1000-BSTEVM 设计开发了一个 PCBA。 原设计使用 UCC27531DBVR 驱动器将信号从 3.3V 放大至最高 30V。 由于 PCBA 制造商的网站上未提供 UCC27531DBVR、因此我调整了该设计以使用引脚排列略有不同的 UCC27538DBVR 驱动器。

这里显示了我的原理图:

image.png

遗憾的是、我在电路板上遇到了一些问题。 在对其进行短时间测试后、我注意到 UCC27538DBVR 驱动器的 VDD 和 IN1/IN2 之间存在内部电压泄漏。 需要指出的是、该问题在测试的前 45 分钟/1 小时内未出现、仅在测试后才出现。 这也可以在下面的示波器屏幕截图中看到、两个图像都显示了发送的信号、但一个图像中的空闲电压为 0V、第二个图像中的空闲电压约为 3.6V (VDD 电压为 10V)。

SCRN0016.BMP

SCRN0015.BMP

电源设置为 10V 和 0.1A。

我想知道这是否为已知问题、或者这是否与电路板设计有关。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuele:

    输入端看到的压摆率是多少? 我会问、因为在数据表中建议以下事项:  

    已知超过这些规格条件会导致问题。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuele:

    这里是否有任何更新? 如果没有、我将继续并关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请点击右上角的“提出相关问题“。  

    谢谢、

    Annabelle